Residencial

MARISIO: Diseño, calidad y seguridad de vanguardia

Tener una casa segura es una prioridad para SCHNEIDER ELECTRIC, por lo mismo desde hace más de 7 años lanzamos la línea de placas y apagadores MARISIO, en ella encontraremos una oferta residencial de precio accesible para el mercado mexicano, cuenta con un diseño simple y practico que permiten instalarlo en tu casa sin que desentone con los espacios y diseño de su hogar con el paso de los años.

 

Respecto a su fabricación es con los estándares más estrictos de calidad y seguridad en nuestra planta de alta tecnología en Chile, con ello aseguramos cumplir con la certificación ANCE / NOM.

 

¿Porque es importante que MARISIO cumpla con la NOM?

 

Al cumplir con la normativa NOM-003-SCFI-2014 nos aseguramos de:

  • Proteger a los usuarios contra accidentes eléctricos como la electrocución.
  • Evita la sobrecarga de la instalación eléctrica.
  • Aseguramos el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos conectados.

 

¿Qué beneficios y ventajas tenemos?

Las ventajas de esta oferta son:

  • Instalación sencilla y rápida que brinda seguridad:
    • Cuenta con un sistema prensa cables que no daña los cables y ofrecen una conexión segura y confiable.
    • Encaja fácilmente en la chalupa estándar 4” x 2”.
    • Los módulos o componentes son fácil de montar, sin herramientas.
    • Placas con 4 puntos de anclaje para nivelar la placa en superficies irregulares.
  • Fabricación en plástico ABS auto extinguible que lo hace resistente y cuenta con protección UV para evitar que se haga amarillo con el paso del tiempo.
  • Versatilidad:
    • Oferta armada:
      • Plug & Play, solo sácalo de su empaque instala el cableado y está listo para usar.
    • Placas y componentes por separado:
      • Se ajusta a tus necesidades, aquí encontraremos los componentes y placas más comunes del mercado como contactos, interruptores sencillos, escalera, pulsador, zumbador, toma telefónica, coaxial/TV, datos, dimmer, placa ciega, salida cable, 1,2 y 3 ventanas y próximamente USB.
    • Oferta a granel
      • Pensado para grandes construcciones o proyectos, nos ayuda a reducir el tiempo de preparación e instalación al no tener empaques individuales y a su vez es más ecológico al generar menos basura.

 

¿Dónde encuentro MARISIO?

Acércate a cualquier distribuidor autorizado SCHNEIDER ELECTRIC a lo largo y ancho del país, de igual manera está disponible en las más de 120 tiendas de Home Depot.

En conclusión, con MARISIO aseguramos incrementar la vida útil de sus aparatos eléctricos y optimizar el consumo de energía de su hogar, con esta solución mantendrá seguro su patrimonio, aparatos eléctricos y lo más importante sus seres queridos. También tendrá la tranquilidad de estar equipado con una línea de alta calidad con el respaldo por SCHNEIDER ELECTRIC y que se ha consolidado a lo largo de los años ya que la CALIDAD y la SEGURIDAD no tienen por qué estar peleados con el PRECIO y DISEÑO.


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)